This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:替换 Nexperia 和 NXP 电平转换器 IC

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, LSF0108, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1578792/sn74avc4t245-replace-nexperia-and-nxp-level-translator-ic

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: LSF0108SN74AVC4T774

尊敬的 TI 支持团队:

我是否可以询问 SN74AVC4T245 是否可以替换 Nexperia 的 74AVC4TD245GU?

此外、还有另外两个电平转换器 IC 需要您的建议、如下所示:

  1. NXP、NVT2006BQ“
  2. NXP、NTS0104GU12

谢谢

BR

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    SN74AVC4T245 可用于替换 Nexperia 的部件、但不会是 P2P。 Nexperia 的器件具有不同的引脚排列。

    TI:

    Nexperia (Nexperia):

    对于其他参考:

    • NXP  NVT2006BQ 将与 LSF0104 或 LSF0108 类似(我们没有 6 通道器件)
    • NXP NTS0104GU12 具有与 TXS0104ERUTR 相同的功能和 P2P

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    您提供的 SN74AVC4T245 的引脚定义与我找到的引脚定义不同。 下图显示了比较情况、左侧是您连接的连接器、右侧基于 SN74AVC4T245 数据表中的定义。 请您再次确认一下吗?

    此外、TXB0106RGYR 是否可以替换 NVT2006BQ? (尽管它们不是引脚对引脚兼容。)

    谢谢

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky、

    我知道混淆在哪里、我的错。

    您共享的 Nexperia 部件 (74AVC4TD245) 与 SN74AVCAVC4T774 最匹配(我应该在之前的回复中提到 4T774、而不是 SN74AVC4T245)。

    Nexperia 器件有 4 个方向控制引脚、类似于 AVC4T774。 如果您的客户需要类似的功能、我会推荐 SN74AVC4T774。  

     如果客户需要类似的功能、我建议使用 LSF 而不是 TXB 来替换 NVT2006BQ。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的确认。 您的解释非常清楚。

    Jacky