This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:SATA 问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582718/tmuxhs4212-issue-with-sata

器件型号:TMUXHS4212


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我的 TMUXHS4212 和 SATA 信号存在问题。
我使用这个多路复用器在 PCIe 链路和路由到 M.2 Key B 连接器的 SATA 链路之间进行切换。 插入 PCIe 设备时、该设置运行良好、但从未检测到 SATA SSD。
SEL 和 OE#信号均处于正确的逻辑电平(SEL 高电平、OE#低电平)。
这是多路复用器 e2e.ti.com/.../8311.MUX.pdf的原理图。  

请注意、两个 RSVD 引脚保持未连接状态、但即使在进行 PCB 返工以将它们连接到 VDD 后、问题也保持不变。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您的应用是否具有 SSTX/SSRX 线路上 SATA 通信所需的电容? 此问题 可能是由于协议 及其相关硬件要求的差异造成的。 您能分享任何波形捕获吗?

    此外、在最终应用/原理图中、请确保 RSVD 引脚保持接地。 这是数据表要求。

    此致、
    Katy