This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108-Q1:最低输入电压运行

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582188/txb0108-q1-input-minimum-voltage-operation

器件型号:TXB0108-Q1


我看到数据表中的最小电源输入电压指定为 1.2V。 这是否包括电源的容差? 我的应用具有标称 1.2V 电源、我需要对该电源进行电平转换、直到达到标称 3.3V。 不过、1.2V 电源电压可能低 5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vernon、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vernon、

    有可能该器件将继续在 1.2V 的 VccA 和 5%裕度下运行、但我们无法保证电气规格/时序规格受数据表规格的约束、因为 特性仅涵盖低至 1.2V 的电压。  

    此致、

    插孔