This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:TCA9517-Q1 I2C 问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582861/tca9517-q1-tca9517-q1-i2c-questions

器件型号:TCA9517-Q1


尊敬的团队:

我们希望使用 TCA9517-Q1 作为 I2C 缓冲器、以下是该 TCA9517-Q1 IC 的一些问题:
(1) 如果主 I2C 器件是具有 GPIO 的 I2C 模拟器件、这是否仍然适用?
(2) 从该器件端接多少 (3~4) 个器件地址、是否支持这种拓扑网络?

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    (1) 如果主 I2C 器件是具有 GPIO 的 I2C 模拟器件、这是否仍然适用?

    我不确定您的全部意思是“具有 GPIO 的 I2C 模拟“。 您是否说客户正在使用 GPIO 通过 bit-bang 操作来控制 SDA 和 SCL? 考虑到 GPIO 为漏极开路、这仍然可以。  

    (2) 从该器件终止了多少 (3~4) 个器件地址、是否支持这样的拓扑网络?

    只要目标 A/B/C 都具有唯一的 I2C 器件地址、提供的映像就会正常工作。  

    此致、

    Tyler