This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:带 SJA1110 以太网交换机的 SGMII 接口的 DP83867ERGZ PHY 设置和初始化

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583079/dp83867ergz-s-evm-dp83867ergz-phy-setup-and-initialization-for-sgmii-interface-with-sja1110-ethernet-switch

器件型号:DP83867ERGZ-S-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83867CS

大家好、TI 支持团队、我正在使用 DP83867ERGZ PHY、该 PHY 通过 SGMII(4 线制)接口连接到 NXP SJA1110 以太网交换机。 PHY 的 MDIO 也由 SJA1110 控制。我想确认在该模式下运行 PHY 所需的正确配置和驱动程序设置。 具体而言、我正在寻找:在 SGMII 转 100BASE-TX 模式下运行的 DP83867 的参考驱动程序或初始化示例 。独立版本(非 Linux/非 RTOS/非 AUTOSAR)。有关确保成功进行 SGMII 自动协商以及与 SJA1110 建立链路所需的任何特殊寄存器设置或序列的详细信息。此配置的任何可用文档或示例代码都非常有用。谢谢。
Abdullah Eid