This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:1 通道和 2 通道的功耗

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583167/sn65dp141-power-consumption-for-1-and-2-channel

器件型号:SN65DP141


SN65DP141 的数据表具有 4 通道处于活动状态时的典型和最大功率耗散。 您是否有 1 或 2 通道处于活动状态的 3.3VDC VCC 的典型/最大功率耗散?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    我们通常在一些时间前收集了这些数据:

    @3.3V + VOD=LOW:
    0 通道开启:0.006108 A => 20mW
    1 通道开启:0.036180A => 119mW
    2 通道开启:0.066200A => 218mW
    3 通道开启:0.096480 A => 318mW
    4 通道开启:0.127050 A => 419mW


    请注意、更改 EQ 设置不会对功耗产生太大变化 (~3mW)。  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、
    j