This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:使用 Strap 配置引脚和寄存器配置的配置设置

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583106/dp83869hm-configuration-setup-using-strap-pins-and-register-configuration

器件型号:DP83869HM


尊敬的 TI:

我已经在 PCB 板上使用搭接引脚设置了一个 配置、并为另一个配置写入了寄存器...它将考虑哪一个配置、背后的原因是什么。

例如:

1) 我在 PCB 中保持 OP_MODE[2:0]=001 (RGMII 转 1000Base-X) 作为配置 (strap)、我可以通过寄存器写入来配置为 000(RGMII 转铜线)

谢谢、此致

Gireesh

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    由于硬件配置 (strap)、PHY 将在 RGMII 转 1000Base-X 模式下进行初始化。 但是、可以使用以下寄存器配置切换到 RGMII 转铜缆模式:


    此致、
    j