This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:存储温度

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581300/ds100br210-storage-temp

部件号:DS100BR210
主题中讨论的其他器件:DS100BR410

团队、  

我的客户有以下问题:   

当我注意到数据表显示–40°C 的贮存温度时、我当时在使用 SERDES 转接驱动器 DS100BR210SQE/NOPB。 此器件是否有任何扩展存储温度选项? 我需要能够达到–54C 存储。

 

如果没有、您对其他 SERDES 中继器有任何建议吗? 我正在寻找一个具有 1 个或 2 个中继器、能够实现至少 3Gbps 速度的器件、并希望该器件能够实现输入均衡和输出去加重。 这将在背板上转接驱动串行器/解串器信号。 我不需要 I2C 接口。

 

我认为如果我们没有 Tstg 等级、LMH12xx 系列就足够了。   

 

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    需要澄清的 是、他们是否正在 寻找通道数不超过 2 个的转接驱动器? DS100BR410 具有 4 个通道、其存储温度为–65°C 至+150°C

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一个具有 2 个或更少通道且可重新驱动 2Gbps 至 5.5Gbps 范围的转接驱动器。 我还需要它能够由 3.3VDC 电源供电。 我注意到 DS100BR410 需要 2.5VDC 电源。  DS100BR210 具有我所需的一切、但存储温度较低。  DS100BR210 和 DS100BR410 似乎是非常相似的器件、但只有 2 通道与 4 通道。  DS100BR410 能否降至–65°C、但 DS100BR210 无法实现? 是否有机会更新 DS100BR210 以便能够存储–55C 或更低温度的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我将与我们的测试团队核实是否有任何此类器件具有此规范。  我还将检查为什么 DS100BR410 的存储温度参数与 DS100BR210 不同、并将返回给您。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    目前、我们的目录中没有这样的双通道转接驱动器。 DS100BR210 可能会在这种较低的贮存温度下正常工作、但我们只能在遵循 数据表中规定的–40°C 至+125°C 范围时保证器件正常运行。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行研究。