This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:原理图检查

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581984/tps25947-schematic-check

器件型号:TPS25947


你(们)好

1.您可以帮助检查下面的 TPS259470 原理图、以及是否需要进行调整吗

tps259470.jpg

2、由于系统尚未切换到 3.3V 首次连接 Type-C 时、仅在将 VBUS 发送到系统后才会生成 V33S 拉电信号。 这种行为合适吗?  

v3ss.jpg

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth

    原理图看起来没有问题

    我建议添加击穿电压刚好大于输入引脚绝对最大值的 TVS 二极管

    我建议在输出端添加肖特基二极管


    [引述 userid=“446400" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1581984/tps25947-schematic-check

    由于系统在首次连接 Type-C 时尚未切换到 3.3V、因此仅在将 VBUS 发送到系统后才会生成 V33S 上拉信号。 这种行为合适吗?  

    [/报价]

    请您详细说明一下

    此致

    Sailendra