This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD03:TVS+Schottky 作为 SIC MOSFET Vgs 保护

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582802/tsd03-tvs-schottky-as-sic-mosfet-vgs-protection

器件型号:TSD03


您好、

由于米勒电流生成具有负 dv/dt 互补(不是开关 sic)、因此 SIC 栅源电压在因高于数据表限制的浪涌而产生的 20ns 内甚至达到–15V。 我添加了 TSD03 和肖特基以修整浪涌、现在浪涌为–10V、持续 20ns。 我的问题是、我是否可以使用 TSD03 来实现正确的浪涌保护。

我的开关频率为 30kHz。 从仿真中、我还看到峰值电流为 1.5A、持续 20ns。
平均功耗为 4mV。 是否可以重复使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    是的、在这种情况下、只要有时间恢复、TSD03 就可以正常工作。 通常、浪涌的恢复时间在 us 范围内、ESD 冲击的恢复时间在 ns 范围内。  

    此致、

    McKenzie