This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:工作模式选择

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583532/ds90ub948-q1-work-mode-selection

器件型号:DS90UB948-Q1


尊敬的 E2E:

我对模式选择表有疑问:

image.png

如果我使用双 OLDI 输出、则可以将 MAP_SEL 设置为 0 或 1。 我注意到电压和 R1 R2 是不同的。

还有其他区别吗? 我们应如何确定 MAP_SEL 的值?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    MODE_SEL0 #0 和#5 之间的唯一区别是 MAPSEL 设置。  

    通过参考显示面板数据表来确定 MAPSEL 的值、了解传入的 RGB 数据如何映射到 LVDS 帧。 UB948 数据表中有一些图描述 MAPSEL = 0 和 MAPSEL = H 之间的差异

    这些图可以在第 7.4.3 节(OpenLDI 帧和颜色位映射选择)中找到。

    此致、

    插孔