This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:TX_CTRL 和 RX_CTRL 引脚的功能

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583664/dp83869hm-functionality-of-tx_ctrl-and-rx_ctrl-pins

器件型号:DP83869HM


 

尊敬的 TI:

这些是数据表中提到的 TX_CTRL 和 RX_CTRL 的引脚功能说明...请以 RGMII 和 GMII 的形式说明相关功能。

 

1) TX_CTRL 引脚在 GTX_CLK 上升沿表示 TX_EN、并在 GTX_CLK 下降沿表示 TX_EN 和 TX_ER 的逻辑衍生值。

TX_ER = GMII_TX_ER (XOR) GMII_TX_EN

在 GMII 标准中、GMII_TX_ER 和 GMII_TX_EN 是逻辑等效信号。

 

2) RX_CTRL 在 RX_CLK 的上升沿表示 RX_DV、并在 RX_CLK 的下降沿表示 RX_DV 和 RX_ER 的逻辑导数  

RX_ER = GMII_RX_ER (XOR) GMII_RX_DV

在 GMII 标准中、MII_RX_ER 和 GMII_RX_DV 是逻辑等效信号。

 

谢谢、此致

Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gireesh:  

    TX_CTRL: 在 RGMII 模式下、TX_CTRL 使用两个时钟边沿将来自 MAC 的发送使能和发送错误信号输入组合在一起。
    RX_CTRL: 在 RGMII 模式下、使用接收时钟的上升沿和下降沿 (RX_CLK) 组合接收数据可用和接收错误 (RXDV_ER)。

    此致、
    j