This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:我是否可以有关于 TCA9555 的一些问题?

Guru**** 2956170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, PCA9554A, TCA9555, PCA9554, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583054/tca9555-may-i-have-some-question-regarding-tca9555

器件型号:TCA9555
Thread 中讨论的其他器件: PCA9554、PCA9555 、PCA9554A、 TCA9535

尊敬的先生:

我是否可以对 TCA9555 有一些疑问?

关于 TCA9555PWR、CAN 引脚 P00 至 P17 仅可配置为 发生正转换 (i) 或 输出 (开漏)、也可以将其配置为  输入 (i) 或输出 (O) 和 输出 (开漏)?  

再次确认以下提及是否正确? :

IF 配置  输出 (O) 因为 TCA9555PWR 引脚 P00 至 P17 是推挽、因此无需外部拉电阻。

IF 配置 输出 (开漏)TCA9555PWR 引脚 P00 至 P17 将需要外部拉电阻。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAlex:  

    TCA9555 没有真正的开漏输出。 您可以通过写入配置寄存器来创建伪开漏输出。 本应用手册更详细地介绍了这种方法:  

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slvafl2/slvafl2.pdf?ts = 1722876123872 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果配置  输出 (O) 因为 TCA9555PWR 引脚 P00 至 P17 是推挽式、因此无需外部拉电阻。[/报价]

    如果您将 Pxx 引脚配置为通过配置寄存器输出、则这些是推挽输出。 因此、无需外部上拉电阻器。  

    如果配置 输出 (开漏)TCA9555PWR 引脚 P00 至 P17 将需要外部拉电阻。[/报价]

    如果通过将配置寄存器从输出切换到输入来写入该寄存器、则可以创建伪开漏输出(如应用手册中所述)。 如果您使用这种开漏输出方法、并且 TCA9555 的 100k 内部上拉电阻器对于您的负载要求而言太弱、则需要一个外部上拉电阻器。  

    此致、

    Tyler

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复。

    请允许我再次确认您是否提到了https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slvafl2/slvafl2.pdf?ts = 1722876123872 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F“

     伪开漏 输出(如应用手册中所述)除了 TCA9555 外、该文档第 4 页和第 5 页的第 5 节参考文献中列出的产品是否也适用(这意味着,它们是否也可以使用此方法)? 例如:TCA9535、PCA9554A、PCA9554、PCA9555。

    我是否可以再次确认有关 TCA9555 默认高电平的其他问题、但在上电期间以及在启动任何控制之前、是否存在任何可能影响下游输入的未知状态?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAlex:

     伪开漏 输出(如应用手册中所述)、除了 TCA9555、该文档第 4 页和第 5 页的第 5 节“参考文献“中列出的产品是否也适用(这意味着它们也可以使用这种方法)? 例如:TCA9535、PCA9554A、PCA9554、PCA9555。

    这些器件均可与应用手册配合使用:  

    [报价 userid=“335520" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583054/tca9555-may-i-have-some-question-regarding-tca9555/6098597 ]TCA9535、PCA9554A、PCA9554、PCA9555。

    我可否再次确认有关 TCA9555 默认值高电平的其他问题、但在上电期间和启动任何控制之前、是否有任何未知状态会影响下游输入?  [/报价]

    在上电期间以及在 TCA9555 达到上电复位阈值之后、该器件会将所有 Pxx 引脚作为 CMOS 输入上电。 TCA9555 在每个 Pxx 引脚上都有内部 100k PU 电阻、因此每个引脚都将被拉至高电平。 因此、这里没有未知的上电状态。  

    此致、

    Tyler