This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:输入电容与 ISO 11898-2 合规性间的关系

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, SN65HVD233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582380/sn65hvd233-input-capacitance-vs-iso-11898-2-compliance

部件号:SN65HVD233
主题中讨论的其他器件:TCAN334

您好团队:
器件型号: SN65HVD233DR。
我们打算在我们的一款产品中使用上述器件型号、该产品需要符合 ISO 11898-2 标准的 CAN 总线。
当我仔细研究输入电容规格时、ISO 11898-2 需要'CI'输入电容 (CANH 或 CANL)= 20pF 且'CID'差分输入电容= 10pF。 但“SN65HVD233DR"具有“具有该值 是 ISO 11898-2 的两倍 (Ci=40pF 且 CID=20pF)。 请对此进行澄清。

请确认是否有任何其他完全符合 ISO 11898-2 标准且具有自检/环回功能的 CAN 收发器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevaaraam:

    请查看我们更新的器件 TCAN334、谢谢。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael Ikwuyum:
    TCAN334 似乎并不是 SN65HVD233 的准确替代器件。
    * TCAN334 没有诊断环回功能(与可用的 SN65HVD233 相比)。
    *斜率控制不可用(与可用 SN65HVD233 相比)。
    *总线故障保护±14V (Vs±36V SN65HVD233)。


    请确认 SN65HVD233DR 是否符合 ISO 11898-2 输入电容规格。 根据数据表“LLS557H–2018 年 11 月修订“、规定“与 ISO 11898-2 兼容“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevaaraam:

    是的、它们都是投诉和兼容的、因为我刚刚浏览过 ISO 11898-2:2024 标准、以再次确认并且没有看到任何 CID 限制、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael Ikwuyum:
    ISO 11898-2 输入电容规格:

    规范中的语句如下所示、
    根据 ISO 16845 第 6 条中规定的符合性测试、表 6 中给出的参数应在每个 CAN 节点的 CAN_L 和 CAN_H 引脚处进行测试。
    表 6—CAN 节点与总线断开的交流参数
     内部电容 (Cin) = 20 pF
     差分内部电容@ 1Mbit/s (Cdiff) = 10 pF

    TCAN334
    此器件型号符合 ISO 11898-2 输入电容规格。 但环回功能不可用。 因此、它不符合我的要求。

    SN65HVD233DR
    参考:SLLS557H(2018 年 11 月)、“8.7 电气特性:接收器“
    内部电容 (Cin)= 40 pF
    差分内部电容 (Cdiff)= 20 pF。

    因此、与“ISO 11898-2 “存在一些偏差。

    请确认我的理解是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevaaraam:

    我相信您参考的是 2016 年之前的旧标准。 请帮助确认、如果您发现与  ISO 11898-2:2024 相同定义存在偏差、请再次确认。谢谢。

    此致、

    Michael。