This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:无法在 Linux 上建立通信

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583171/dp83869hm-not-able-to-establish-communication-on-linux

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83620DP83869

您好、

我们正在 使用光纤模式将自定义 PCB 设计从 DP83620 迁移到 DP83869、目的是能够接收 100 和 1000 个 SFP、并与旧设计兼容。

采用 DP83620 的原始设计运行良好、但我们现在无法使用新接口、无论是使用旧的 100Mbps SFP 还是使用新的 1000Mbps SFP。

附件是原理图中有意义的部分: ethernet.pdf 

SFP 笼和 DP83869 本身。 PHY 连接到 Artix 7 FPGA、该 FPGA 适合 Xilinx 的 AXI 1G/2.5G 以太网子系统 IP 内核。 在旧电路板中、该内核设置为 MII 模式、现在它配置为 RGMII 模式、这是唯一的区别。

还附带了器件树条目。 新旧设计之间的唯一区别是 phy 模式从“mii"更“更改为“RGMII/",“,并且、并且在新设计中 PHY 地址从旧设计中的 1 更改为 0(尽管我们可能也会将该默认值更改为 1,因此这减少了需要担心的一件事)。

可悲的是、我们无法路由专用 SFP 引脚、如 Presence 或 LOS、但旧设计也是如此、在旧设计中、我们不会依赖这些引脚来实现任何目的。 我们已经尝试使用旧的 100Mbps SFP 将 ti op-mode 更改为 RGMII_100_BASE 选项、但在任何情况下系统都不会建立连接。

内核确实看到了 SFP、 似乎与 PHY 通信、但不存在连接。 发生什么事了?

这是 连接了 DP83869_RGMII_100_BASE 且连接了旧版 100Mbps SFP 的内核输出:

sfp amba_pl:sfp: Host maximum power 1.0W
sfp amba_pl:sfp: No tx_disable pin: SFP modules will always be emitting.
sfp amba_pl:sfp: module OEM              SFP-5000-RJ45A   rev A    sn HLY23C0619012    dc 230619  

xilinx_axienet 40c00000.ethernet eth0: PHY [axienet-40c00000:00] driver [TI DP83869] (irq=POLL)
xilinx_axienet 40c00000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii link mode

# ethtool eth0
Settings for eth0:
    Supported ports: [ TP MII FIBRE ]
    Supported link modes:   100baseFX/Full 
    Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
    Supports auto-negotiation: No
    Supported FEC modes: Not reported
    Advertised link modes:  Not reported
    Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
    Advertised auto-negotiation: No
    Advertised FEC modes: Not reported
    Speed: Unknown!
    Duplex: Unknown! (255)
    Port: FIBRE
    PHYAD: 0
    Transceiver: external
    Auto-negotiation: off
    Link detected: no

将 旧 SFP 替换为新 SFP、再将 ti 的 op-mode 替换为 DP83869_RGMII_100_BASE、可实现以下输出:

sfp amba_pl:sfp:主机最大功率 1.0W
sfp amba_pl:sfp:无 tx_disable 引脚:sfp 模块将始终发射。
SFP amba_pl:SFP:模块 OEM        SFP-GE-T     修订版   SN CSGE1NC2812   dc 23122701

# ethtool eth0
Settings for eth0:
    Supported ports: [ TP MII FIBRE ]
    Supported link modes:   10baseT/Full 
                            1000baseX/Full 
    Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
    Supports auto-negotiation: Yes
    Supported FEC modes: Not reported
    Advertised link modes:  Not reported
    Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
    Advertised auto-negotiation: No
    Advertised FEC modes: Not reported
    Speed: 10Mb/s
    Duplex: Half
    Port: FIBRE
    PHYAD: 0
    Transceiver: external
    Auto-negotiation: off
    Link detected: no

此输出有点令人困惑、因为它将 10baseT 和 1000baseX 列为链路模式、速度为 10Mb。 我手动将其更改为 1000

# ethtool -s eth0 speed 1000

# ethtool eth0|grep Speed
    Speed: 1000Mb/s

但没有什么有用的将会出来。

会发生什么事?

		sfp0: sfp {
			compatible = "sff,sfp";
			i2c-bus = <&axi_iic_0>;
			
		};

		axi_ethernet_0_dma: dma@41e00000 {
			compatible = "notxlnx,axi-dma-1.00.a";
			#dma-cells = <1>;
			reg = <0x41e00000 0x10000>;
			interrupt-parent = <&microblaze_0_axi_intc>;
			interrupts = <7 8>;
			xlnx,addrwidth = <32>;  // Tamaño de dirección en bits
			xlnx,datawidth = <32>;
			xlnx,include-sg;
			xlnx,sg-length-width = <16>;
			xlnx,include-dre = <1>;
			xlnx,axistream-connected = <1>;
			xlnx,irq-delay = <0>;
			dma-channels = <2>;
			clock-names = "s_axi_lite_aclk", "m_axi_mm2s_aclk", "m_axi_s2mm_aclk", "m_axi_sg_aclk";
			clocks = <&clk_bus_0>, <&clk_bus_0>, <&clk_bus_0>, <&clk_bus_0>;
			dma-channel@41e00000 {
				compatible = "xlnx,axi-dma-mm2s-channel";
				xlnx,include-dre = <1>;
				interrupts = <7>;
				xlnx,datawidth = <32>;
			};
			dma-channel@41e00030 {
				compatible = "xlnx,axi-dma-s2mm-channel";
				xlnx,include-dre = <1>;
				interrupts = <8>;
				xlnx,datawidth = <32>;
			};
		};
		axi_ethernet_eth: ethernet@40c00000 {
			compatible = "xlnx,axi-ethernet-1.00.a";
			reg = <0x40c00000 0x40000>;
			phy-handle = <&phy1>;
			interrupt-parent = <&microblaze_0_axi_intc>;
			interrupts = <3>;
			phy-mode = "rgmii";
			xlnx,rxmem = <0x1000>;
			max-speed = <100000>;
			xlnx,txcsum = <0x2>;
			xlnx,rxcsum = <0x2>;
			clock-names = "s_axi_lite_clk", "axis_clk", "ref_clk", "mgt_clk";
			clocks = <&clk_bus_0>, <&clk_bus_0>, <&clk_bus_0>, <&clk_bus_0>;
			axistream-connected = <&axi_ethernet_0_dma>;
/*			dmas = <&axi_ethernet_0_dma 0>, <&axi_ethernet_0_dma 1>; */
			dma-names = "tx_chan0", "rx_chan0";
			mdio {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;
				phy1: ethernet-phy@0 {
					compatible = "ethernet-phy-id2000.a0f1";
					device_type = "ethernet-phy";
					reg = <0>;
					sfp = <&sfp0>;
					ti,clk-output-sel = <DP83869_CLK_O_SEL_REF_CLK>;
					ti,op-mode =
					<DP83869_RGMII_1000_BASE>;
				};
			};
		};

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我注意到原理图上有一些内容:
    1. RBIAS 电阻器缺失。 如果缺少该电阻器、PHY 将无法正常工作。  
    2. VDDIO 是 2.5V 吗?
    3.我无法验证表带设置,因为网名被表带表覆盖。  


    我在 DTS 上也没有看到任何异常。 您能否尝试放置 RBIAS 电阻器并查看其是否正常工作?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我不知道我们是怎么漏掉的。 放置 RBIAS 解决了问题。 硬件工程师不知道为什么它被设置为“不装入“并且没有审阅者截取它。

    非常感谢!