This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:原理图审阅

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582743/tusb9261-schematic-review

器件型号:TUSB9261


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

在我的项目中、我使用 TUSB9261PVP 作为 USB 3.0 和 SATA 接口之间的桥梁。 我已经完成了实施指南 (SLLA315E)、但能否验证我是否包含了此设计所需的电路?  

我尽可能严格地遵循了参考设计、但我将 USB_DP(引脚 36)和 USB_DM(引脚 35)直接连接到主机 CPU 上的 USB 3.0 引脚、而不是连接到 USB 连接器。  

我们的客户将离线共享原理图。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我可以查看这篇文章。 客户提供后、请使用原理图回复此主题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我如何将原理图私下发送给您、因为它包含机密信息?

    谢谢、

    Anika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anika:

    我刚刚通过 E2E 向您发送了朋友的申请。 您可以接受该确认、然后通过 E2E 向我发送一条私人消息、这样我只能看到并检查您的原理图。

    谢谢、

    Ryan