This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:关于无效的引脚输出电流

Guru**** 2874140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582758/max3221-about-invalid-pin-output-current

部件号:MAX3221


尊敬的 Exparts:

问题 1:  INVALID 引脚输出低电平时、允许的最大电流是多少?  
问题 2: INVALID 引脚上是否存在电流抑制等保护元件?  

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“608466" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582758/max3221-about-invalid-pin-output-current  INVALID 引脚输出低电平时、允许的最大电流是多少?  [/报价]

    这看起来与该器件的规格不同。 根据我能看到的、我们已经指定了电流 1mA。 我不知道它的上限是多少、我认为这将取决于器件的 Vcc。

    [quote userid=“608466" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582758/max3221-about-invalid-pin-output-current INVALID 引脚上是否存在电流抑制等保护元件?  [/报价]

    这看起来像一个 NFET、当它进入饱和模式时、在技术上会使电压(电流)饱和并钳制它。

    这是 NFET 固有的、但未将其视为保护特性。 我认为依靠这一点来保护器件不是一个好主意。  

    - Bobby