This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320 功耗

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583728/tusb7320-tusb7320-power-consumption

部件号: TUSB7320

您好团队

 

如果要计算 TUSB7320 的总电流要求、

 

我是否只需要参考以下规格?

 

image.png

 

如果是、 对于 594mW 的 VDDA 功率要求也是相同的?

 

BRS

 

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian C;

       594mA 是 1.1V 的电流值。 3.3V 的总电流值为 115mA、包括 VDDA _3P3V3 和 VDD33。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Z  

    非常感谢您的反馈。

    有两件事想与您核实

    为什么 3.3V 的总电流是 115mA? 这好像是 I/O 端口电源、右侧总功率的定义是什么。

    其电源团队需要了解 TUSB7320 的总功率。 您能推荐 TUSB7320 需要多少电源吗?

    2. TUSB7320 是否需要任何固件支持?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总功率 为:1.1V 电源的 623ms + 3.3V 电源的 379mw = 1003mW。  

    所有 PC 系统都应具有默认的 XHCI USB 主机 FW、因此 TUSB7320 无需额外的 FW。

    好极了

    Brian