This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于 HDMI 合规性测试问题

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583418/sn65dp159-regarding-hdmi-compliance-test-issues

器件型号: SN65DP159

大家好、支持团队。

我的客户目前正在进行 HDMI 1.4 合规性测试、有些测试项目显示失败。 您能帮助我解决这个问题吗?
附件为结果报告。

■ID7-2.
更改寄存器设置中的以下各项是否应该改善?
VSWING_DATA:数据输出摆幅控制
VSWING_CLK:时钟输出摆幅控制

■HF1-4
尽管此时未找到有效的对策、但连接器设备之间的布线长度如下:
您能否就导致问题的原因提出建议?

D0_P 7.085280mm -
D0_N 7.085300mm –0.000020
D1_P 7.085280mm -
D1_N 7.085300mm –0.000020
D2_P 7.085280mm -
D2_N 7.085300mm –0.000020
CLK_P 7.085280mm -
CLK_N 7.085300mm –0.000020

此致、

HIG

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 CLK 上的对内偏斜失效、它上是否有共模扼流圈?

    对于 VL 故障、请先调优 VSADJ 电阻器。 VSDAJ 对 VOD(摆幅)和 VL 进行调优。 如下所示、VSADJ 越低、VOD 越高、但 VL 越低。 VSADJ 越高、VOD 越低、但 VL 越高。 目标是找到一个可满足 VOD 和 VL 要求的 VSADJ 电阻值。  

    在 VSADJ 之上、您可以使用寄存器 0x0C 进一步微调。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David-san

    感谢您的及时回复。

    我获得了原理图。
    是否可以要求您查看电路图?
    不过、我不能公开分享此处的电路图。 如果我向您发送一个朋友请求、是否可以?

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San

    您是否会接受我的友谊申请、这样您就可以用私人 e2e 消息向我发送原理图?

    谢谢

    David