This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6416:不同的上电时序会导致中间电压

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583953/tcal6416-different-power-on-timing-causes-intermediate-voltage

器件型号: TCAL6416

您好的团队、

在客户系统上电期间、VCCP 和 VCCI 启动之间存在时序差异、当 VCCP_3.3V 电源开启而 VCCI_3.3V 电源关闭时、VCCI 上会观察到 2.0V 的电压。

客户怀疑 TCAL6416 内 VCCP 的电流泄漏到 VCCI、但根据芯片的内部结构、VCCP 是否可能发生电流泄漏? 此外、在上电期间、在电压稳定之前、VCCI 是否可以处于 2.0V 的中间电位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    您是否有可以与 TCAL6416 分享的完整原理图?  

    TCAL6416 应该没有电源时序要求、因此我不会预计 VCCP 会泄漏到 VCCI、并且在对器件进行基准测试时、我自己也没有在实验室中遇到这种情况。  

    根据建议运行条件、VCCI 和 VCCP 可以在 1.08V 至 3.6V 范围内。这意味着当 VCCP = 3.3V 时、VCCI = 1.2V。如果漏电流恒定、这会有问题。  

    我的思考过程是泄漏是由系统中的另一个器件引起的。 我们能否确认当移除 TCAL6416 时、VCCI 上的泄漏会消失?  

    此致、

    Tyler