This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:EN =高电平时的 Dx 状态

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583988/tmux4052-dx-state-when-en-high

器件型号: TMUX4052

尊敬的团队:

 

对于 TMUX4052、该引脚为低电平有效。 我想在 EN =“1"时“时检查 Dx 是否= Hi-Z。

 

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是、当 EN =“1"(“(高(高电平)时、Dx 引脚进入 Hi-Z(高阻抗状态)。

    谢谢您、

    Arya