This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:CDR 无法锁定

Guru**** 2926090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582481/ds250df230-cdr-cannot-be-locked

部件号: DS250DF230

尊敬的专家

目前、客户端正在使用 SigCon Architect 来测试 DS250DF230、并且发现 CDR 无法锁定、如下图所示。存在输入信号、信号输入为 25.78125Gbps 光学模块输入

wave1.jpg

wave1-1.jpg

我们已经在使用相同的硬件和配置锁定 CDR 之前进行了测试、如下图所示。 目前、还不清楚哪些因素可能会影响此 CDR 锁定、我希望您能帮助调查原因、谢谢

wave2.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    REFCLK 频率是多少?  VCO 计数设置将取决于 REFCLK 频率、但 SigCon Architect 为该器件提供 REFCLK 频率选择。

    您是否可以尝试参考编程指南中的“使用 25MHz 校准时钟的通用数据速率寄存器设置“和“使用 30.72MHz 校准时钟的通用数据速率寄存器设置(仅限 DS250DF230)“表并相应地设置 0x60-0x63?  这些可以通过“Low Level Page“设置。  建议在实现这些设置后进行 CDR 复位。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    REFCLK 频率为 25MHz。 检查 0x60-0x63 寄存器的配置后、该值与编程指南中提供的配置相同;这是我们导出的配置。 如果方便、请帮助我们检查一下。 谢谢你

    e2e.ti.com/.../ds250df230_5F00_config.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

     我是 Colin 的同事、CDR 锁定问题似乎被光模块周围的一个电阻器损坏、解析该电阻器后、CDR 可以锁定所困扰。
    但我们发现软件上的眼图似乎不正确、请参阅随附的图片。

    对于此问题、我们需要检查哪些要点? 非常感谢。