This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:SSZTB40 — 为什么 CAN 收发器中的终端网络如此重要

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582796/tcan1145-q1-ssztb40---why-are-termination-networks-in-can-transceivers-so-important

器件型号: TCAN1145-Q1

TI 可以发布这篇文章吗? 几个条款中都提到了这一问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们目前无法在 TI.com 上发布该文档。 不过、我将其作为参考:

    e2e.ti.com/.../ssztb40.pdf

    您只是请求文档、还是有任何端接配置问题?

    此致、

    Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 没有、我现在没有端接问题、CAN 总线工作正常。 问题的目标是获得更多的信息和知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 在这种情况下、以下是这篇关于 EMC 性能的终止的文章的后续内容(如果您没见过): https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTAM0 

    Ethan