This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:"图 8-2. 典型星型应用 (&Q);在 TCA9509 数据表中?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9517A, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1580990/tca9509-figure-8-2-typical-star-application-in-the-tca9509-datasheet

部件号: TCA9509
主题中讨论的其他器件: TCA9517ATCA9803

请推荐可使用 TCA9509 以外的器件、如图 8-2 所示。 TCA9509 数据表中的典型星型应用。
由于我想为电源使用 VCCA=VCCB、因此不需要电平转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuuki:

    您是否需要将每个缓冲器的 B 侧连接在一起、或者是否可以切换到 A 侧?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想切换主器件侧并联从器件侧、
    如果可以切换主器件侧并联从器件侧、那么在切换 A 和 B 时就不会有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuuki:

    需要说明的是、您是否有所需实现的方框图?  

    TCA9509 的 A 侧无法连接在一起。 此器件仅允许 B-B、B-A、A-B。  

    如果切换到 TCA9517A 缓冲器等器件、则不允许 B-B 连接。 仅允许 A-A、A-B、B-A 连接。  

    此致、

    Tyler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Reference-materials.pdf

    这是所需实现方案的方框图。
    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuuki:

    感谢您提供详细的方框图。

    每个器件的 VIL 是什么? 从器件 1-6 和主器件 1-2?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIL (max)= 0.99V。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Watanabe、

    由于 Tyler 当前不在办公室、因此此查询的响应将延迟。 谢谢!  
    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuuki:

    这种实现看起来很好。  

    A 侧面向从器件侧、B 侧面向主器件侧。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TCA9509、不建议电源使用 VCCA = VCCB。
    建议的设置为“VCCA≤(VCCB–1V)“。
    此外、不建议在 A 侧安装上拉电阻。
    因此、请告诉我除 TCA9509 之外可按图中所示方式使用的任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuuki:

    TCA9803、B 侧面向主侧。 移除 B 侧的上拉电阻器。  

    连接 2 x TCA9803 的 A 侧没问题。  

    并行用例示例:  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、问题已得到解决。
    感谢您的耐心和支持。