This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:在安装 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI Set.exe(从 snlc054e.zip 中提取)时遇到以下问题。

Guru**** 2867060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583611/ds250df810-the-following-issue-was-encountered-during-the-installation-of-texas-instruments-sigcon-architect-evm-gui-set-exe-extracted-from-snlc054e-zip

部件号: DS250DF810

尊敬的团队:

在安装 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI Set.exe(从 snlc054e.zip 中提取)过程中遇到以下问题。

客户已安装 NI 系列软件、LabVIEW Run-Time Engine 也在 NI Package Manager 中列为 Installed、但此错误仍然存在。
请跟进或帮助提供启用支持 4 x 25G 的 4 通道功能的配置。 此外、如果可能、尝试在串行器/解串器级别禁用 4 通道功能。

谢谢你

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    您能否建议客户尝试下载 带有运行时引擎 (wRTE) 的 SigCon Architect?  

    此致、

    GREG