This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:我是否可以使用本应用手册来实现该功能?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00428, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583770/lmh1218-could-i-use-this-application-note-to-achieve-that-functionality

部件号: LMH1218
主题中讨论的其他器件: TIDA-00428LMH1219

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我看到了您的应用手册 TIDA-00428:“具有时钟恢复器的 12G SDI 和 10GbE 视频 over IP 中继器参考设计“。

在我自己的项目中、我想通过以太网 (IP) 传输 SDI 格式的视频信号以进行远距离传输。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo

    该参考设计不支持通过以太网 (IP) 以 SDI 格式传输视频。 在参考设计中、 LMH1219 自适应电缆均衡器接收 SDI 信号、并对信号源和输入之间的电缆损耗进行补偿。 LMH1219 的第二个输入端接收来自光学模块的信号、并清除光介质损伤引起的抖动。 这是两个完全独立的数据路径。

    谢谢

    David