This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS391:连接至输入所需的上拉电阻器和使能引脚

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584379/sn65lvds391-pullup-resistor-to-input-needed-and-enable-pin

器件型号: SN65LVDS391

是的、上拉电阻需要为 SN65LVDS391PW 的单端输入信号

另外、如果使能端被拉高、是否需要将其上拉至 VCC?

 

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharan、  

    该器件的 A 输入引脚不需要上拉电阻器、除非您希望在输入悬空时输出处于差分高电平状态。 如果输入在没有上拉电阻的情况下保持悬空、则输出将处于差分低电平状态(请参阅下面的)。  

    使能引脚高电平输入电压 (VIH) 为 2V。

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、第一部分讲了这个。

    和使能引脚相关。 如果我希望驱动程序始终打开、 EN(使能引脚)是否可以  上拉至 VCC、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果为 Vcc 供电且 EN 引脚拉至 Vcc、驱动器将始终开启。