This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:POC

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB9702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583597/ds90ub954-q1evm-poc

器件型号: DS90UB954-Q1EVM
主题: DS90UB9702-Q1 中讨论的其他器件

image.png

如何选择这些电阻值为 4.07k 的电感器和电感器? 如果我们正在考虑兼容 FPD Link 4 和 3 的解串器、这是否适用于这两个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    我们联系第三方电感器公司、要求他们为我们设计一个 PoC 网络、它满足系统级应力条件(如直流电流,温度和特定工作频率范围)下的插入损耗和回波损耗要求。  

    请参阅应用手册 SNLA224

    https://www.ti.com/lit/an/snla224b/snla224b.pdf

    如果您没有看到满足您的系统需求的 PoC 网络、也请联系第三方电感器供应商、以获取设计特定 PoC 网络的帮助。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    感谢您的答复。

    如果我使用此设计、它是否会与支持 FPD Link 3 以及 FPD Link 4 的器件兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    您能更具体地处理您的申请吗?

    我们的 FPD4 代器件可通过 FPD4 CDR 或 FPD3 CDR 连接到串行器。 这是通过软件进行配置的。 根据使用的 CDR、您需要参阅 FPD4 通道规格文档中的不同页面、了解高速通道的插入损耗和回波损耗限制。 如果您在系统中使用 FPD4 解串器器件、则可以使用列为“ FPD-Link Gen 兼容“FPD4 的解决方案、因为无论您使用的是 FPD4 还是 FPD3 CDR、这些解决方案都可在 FPD4 系统的高速通道上增加非常小的损耗。

    但如果使用 FPD3 解串器、则需要参考具有完全不同的插入损耗和回波损耗要求的不同通道规格文档。 某些 “ FPD-Link Gen 兼容“FPD4 解决方案未通过 FPD3 通道规格文档中的限制线。

    根据您使用的解串器以及系统中的电流/温度/频率要求、请选择合适的 PoC 解决方案。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    实际上、我计划使用同时支持 FPD4 和 FPD3 的解串器。 假设我们为 FPD4 和 FPD3 提供选项。 在这种情况下、我们可以在输入线路中为 POC 网络提供上述设计 Coilcraft 设计 2。 如果假设解串器使用 FPD3 接口、该设计是否足够? 或者在这种情况下,我们将如何提供支持 FPD4 和 FPD3 的 poc 网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 FPD4 代解串器(例如 DS90UB9702-Q1)、则可以使用 FPD4 Gen 兼容的 PoC 解决方案。

    如果您使用 FPD4 代解串器、则允许通过软件设置连接到 FPD4 或 FPD3 串行器、因为我们的器件向后兼容。 这些 PoC 设计支持任一情况。 但请确认您符合 IL PCB 中的 PCB/RL 限制、因为布局在高速通道上的损耗中起着重要作用。