This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:规格检查

Guru**** 2978140 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574190/lm25143-spec-check

零件号: LM25143

工具/软件:

你(们)好  

LM25143 VCCX 可以直接连接到外部 5V 电源来降低 IC 温度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    是的、LM25148s 的 VCCX 引脚可直接连接至稳定的外部 5V 电源、从而降低 IC 温度并提高效率。 请确保:
    •根据绝对最大额定值、外部 5V 在任何时候都不超过 6.5V。
    •VIN 必须始终高于外部 5V 辅助电源、以防止反向电流以及可能的器件损坏
    •使用外部辅助电源是绕过内部稳压器耗散的有效方法、建议使用外部辅助电源来提高热性能
    有关详细建议、请参阅 LM25143 数据表、并确保所有系统条件都保持在指定的额定值范围内

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh

    您能帮我确认 LM25143 电路吗? 向 VIN 端子添加电感(对于 EMI)是否会影响电路相位差? 是否有必要在输入端子上添加一个大电容器来解决这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边  

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth

    如果在输入端使用电感、则需要提供阻尼。 这可以通过在输入端添加一个电解电容器或一个与多层陶瓷电容器 (MLCC) 串联电阻器来实现。

    有关更详细的说明和指导、请参阅应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf?ts = 1760594843643&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F  

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Onkar Bhakare

    您能帮助 查看 LM25143 原理图、并了解是否需要进行调整

    VIN 端子已更改为单个电感器、并在电感器之后使用一个 220uF 电容器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth  

    您能否分享已填充的 QuickStart 以进行详细审核?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Onkar Bhakare

    请参阅下面的附件

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth  

    这里有一些评论

    1. 所选的电感值太低、将纹波电流设置为满负载电流的 120%、并且不符合斜率补偿的建议电感值  
    2. PM 看起来不错、确保在“输出电容器“部分中使用的 ESR 值正确无误。 仅使用 EL 电容器的 ESR 值
    3. 确保反馈网络的等效戴维南电阻高于 5k Ω  
    4. 如果不使用、则将 VCCX 连接到 AGND。
    5. 238A FET 对于 20A 应用来说会非常过度设计、可以选择较低的电流 FET、从而降低 Qg、进而降低开关损耗  
      1.  

    “你听我说。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我

    如果查询已解决、请关闭该线程

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth  

    如果查询已解决、请关闭该线程。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Onkar Bhakare

    感谢您发送编修。 我会根据您的建议进行调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、加雷斯  

    让我们关闭此主题!

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Onkar Bhakare

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gareth