This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-MPHPREP EP 和 DP83848YBNOPB 的比较

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848VYB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584314/dp83848-ep-comparison-of-dp83848mphprep-and-dp83848ybnopb

器件型号: DP83848-DP83825 EP
主题: DP83848VYB 中讨论的其他器件

您好:

我尝试对问题标题中提到的两个器件进行比较、以证明从面向软件的角度来看、这些器件是相同的。 除了不同的封装特性和微小的时序差异外、这些器件是否相同?

此致、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    从软件角度来看、DP83848-DP83825 EP 和 DP83848VYB 应该完全相同。 我看到的唯一区别是 VNDR_MDL 和 MDL_REV 寄存器:

    此致、

    Shane