This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:SLS 调试

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553183/tusb1104-sls-debug

器件型号: TUSB1104

工具/软件:

我已经使用.jic 文件对 Altera 板进行了编程

特别是在:

 e2e.ti.com/.../usb32dc_5F00_a10socdb_5F00_fmcusb32g22_5F00_con1_5F00_lane1_5F00_i2c.jic

我仍然无法在主机 PC 上进行枚举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我们没有在器件设计中使用任何 PHY 芯片。 而是在 FPGA 芯片中使用收发器 IP 内核。 因此、差分 TX 和 RX 引脚从 FPGA 导出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 事实证明、很难找到问题所在。 我没有看到任何主要差异来解释子卡、FPGA 或主机侧 lane1 和 lane2 之间的性能差距。 下一个问题是 FPGA 器件的 EQ 功能。 通道 1 和通道 2 是否具有相同的 EQ 功能?  

    正如我们所知、在线性转接驱动器系统中、EQ 只能在转接驱动器上提供。 由于这种限制、我们必须依靠主机和器件 EQ 来补偿转接驱动器无法实现的补偿。 我们可以在下图中看到这一点。

    我们知道、当我们已通过此器件的合规性测试时、TUSB1104 可以在符合标准的 USB 系统中运行。 我们需要深入研究系统本身、以调试为什么一个通道正常工作、而另一个通道无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、快速更新。  

    我尝试使用 USB 器件的标准 USB RX Jtol 测试您的系统、但 FPGA 不会进入环回模式。 该测试将深入了解来自 FPGA 系统的 USB3.2 波形的外观。 但是、此测试确实能够与您的系统配合使用、因为我们需要通过 USB Type-C 连接发送命令以启动环回模式。

    在 GPIO 模式下、通道 1 和通道 2 都尽可能稳定。 通过为子卡提供更多支持、我能够实现这一点、使子卡和 FPGA 连接更加稳定。   

    通道 1 的测试长度大于 30 分钟时无错误。  

    通道 2 在长度大于 10 分钟的测试中没有错误、但在较长的测试中偶尔会出现 1 或 2 个可恢复错误。

    这应该意味着、在使用 USB3.2 Gen 2x2 时、我们应该会看到一些错误、但链路应该仍然运行。 但是、在 20Gbps 模式下使用时、链路几乎立即失败。  

    链路可以单独工作、但在一起使用时不工作、这意味着可能会导致串扰。 我们过去遇到了插座连接器串扰性能较差的问题。 我正在进一步研究这一选项。

    这里是否有任何用于连接的 s4p 文件? 此外、您是否能够减小来自 SoC 的 USB 信号的幅度、以查看这是否会影响 SI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [Vishesh]:下一个问题是 FPGA 器件的 EQ 功能。 通道 1 和通道 2 是否具有相同的 EQ 功能?  

    [SLS]:是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 vishesh:

    感谢您的更新和持续支持、

    以下是有关测试的一些问题:

    1) 您是否更改了默认的引脚搭接模式设置(我们在提供卡时已固定)?

    2) 您是否成功配置了转接驱动器设置的 I2C 模式?  

    3) 您是否成功通过基于以下反馈摘要的环回模式测试? 请提供更多详细信息。

    4) 您是否通过更改 AEQ 的任何引脚搭接模式设置或基于 I2C 的转接驱动器设置或通过按子卡与 FPGA 主板建立可靠连接来实现性能改进?


    5) S4P Touchstone 文件的要求是 USB Type-C 连接器还是 FMC 连接器?

    请提供您宝贵的反馈。 我们计划在 CST 时间上午 9 点与您进行电话会议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 您是否更改了默认引脚搭接模式设置(我们在提供卡时已修复)?

    我不记得默认引脚搭接配置是什么。 这是当前配置。

    2) 是的、我有一台能够通过 I2C 进行编程的 PC、但我无法枚举 I2C 板。

    3) 我已经尝试了这个测试,但 FPGA 无法进入环回模式这里。 我目前正在调试此问题。

    4) 通过更改任何引脚搭接模式设置或基于 I2C 的 AEQ 转接驱动器设置或按子卡以可靠连接 FPGA 主板、您是否实现了性能改进。

    引脚搭接配置如上所示、我注意到子卡连接器角度的细微变化会导致我正在测试的 USB 验证器 GUI 出现性能差异。  

    5) S4P Touchstone 文件的要求适用于 USB Type-C 连接器或 FMC 连接器?

    ID、如 S4P 文件、以便更好地了解 FMC 连接器。

    请提供您宝贵的反馈。 我们计划在 CST 时间上午 9 点与您进行电话会议。

    我现在有一个关于星期五的会议。 我们可以在下周上午 9 点尝试星期一吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的更新。

    请在以下 OneDrive 链接中找到 FMC 连接器 S4P Touchstone 文件:

    [FMUS32G22]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢、我会回顾一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishesh、您好、我生成了 CST 上午 9:00 (IST 下午 7:30) 的会议链接。

    请查找相同的会议链接:

    teams.microsoft.com/.../0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的会议。 请在此发送 USB 端口的 TX 和 RX 测试说明、其中包含将系统置于合规模式的测试程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我已在 TX_RX_Compliancy_testing 处上传 Lane1 Gen2 模式文件

    此处 A10 FPGA 无法检测 SCOP(Tx 符合性测试仪)e 发送的 ping LFP、因此使用了 A10SOC 板中的 USER_PB_fpga1 按钮。

    当范围(Tx 符合性测试仪)请求下一个图案时、您需要手动按下该按钮来递增图案形式器件的数量。

    这里有共享信号抽头文件、用于跟踪器件传输的合规性模式编号

    还共享了用于 TX 合规性测试的图像和脚本。

    明天、我将共享 lane2 和 Gen2x2 的 Tx 符合性模式文件。

    测试完成后、我会分享一些关于 RX 合规性的文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持、我将尝试今天进行测试。 如果我有任何问题、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将用于 TX 合规性测试的 Lane2 Gen2 模式 sof 和 gen2x2 sof 上传到同一位置。

    您可以对所有三个通道使用相同的信号抽头文件来 跟踪器件传输的合规性模式编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。 设置需要一段时间才能正常工作。 但是、我现在可以测试 TX 眼图了!

    感谢您的帮助。 我已经注意到、由于眼图超过最大输出摆幅、因此短通道模板测试未通过。  

    我们是否知道这一点?

    我们确实通过了通道 1 上的长通道眼图测试、没有问题。 明天我将测试 lane2 和 2x2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我上传了用于 RX 合规性测试的三位流文件。  

    RX_Compliance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢。

    到目前为止、CON1_lane1、CON1_lane2 和 gen2x2 的 TX 眼图看起来相同。 WES 直到看到同样的问题、即在所有 3 个测试中、短通道的眼图过宽、但其余测试通过了电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh、这是在 Last 星期一上与您举行的非常愉快且内容丰富的会议。

    非常感谢您的持续支持。 如前所述、您能否分享 TI 实验室可用于高速信号完整性表征的设备列表? 还可以分享可用的 4 端口 VNA 型号。

    是否有以下 Teledyne 设备可在 TI 实验室使用?

    我们将在 Diwali 假期后再回来 (11 月 3 日–2025 )。

    祝您和您的家人新年快乐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilay:

    好的。 我会检查设备、然后返回给您。

    此外、我还有 TX 测试报告可供您参考。

    e2e.ti.com/.../con1_5F00_lane2_5F00_TX_5F00_Eye_5F00_Diagram.mht

    e2e.ti.com/.../con1_5F00_lane1_5F00_TX_5F00_Eye_5F00_Diagram.mht

    e2e.ti.com/.../Gen2x2_5F00_TX_5F00_Eye_5F00_Diagram.mht

    快乐的迪瓦里!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我曾尝试使 5G Rx 合规性正常工作、但系统无法进入环回模式。 我使用提供的脚本文件、设置与图中所示相同。 我使用的是 M8020 BERT 而非 M8040。 我们是否也有适用于 RX 合规性模式的 SOF 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    是否在该板上完成了 RX 测试? 您能否分享测试结果? 此测试是在哪里完成的? 我不确定我是否能够使用 4 端口 VNA 支持 s 参数测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过我之前分享的 RX 合规性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用了 RX 合规性 lane1_con1 进行测试。 然而、我测试了测试装置的两个方向、无法进入环回模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我努力使环回模式在我这边工作 我是否可以看到您如何使此模式正常工作。 您是否愿意进行远程调试、以便我可以看到出现了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishesh

    我们已经使用其他修订版 FMC 卡执行了 RX 环回测试、并且此器件能够进入环回状态。 我不确定导致问题的原因。

    让我们在今天 7:30 IST 联系。 我正在共享团队邀请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    您是否收到了团队邀请? 我已加入会议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、直到现在我才看到您邀请。 如果我们计划召开会议、请提前一天安排会议。 当我在家时、II 无法访问我的电子邮件和 E2E 通知。  

    我们可以重新安排下周的日程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Vishesh。  

    让我们安排在星期二 2025 年 10 月 4 日晚上 7:30 IST。 我将分享团队邀请。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我已接受会议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已 在 rx_compliance_report - OneDrive 上上传 RX 合规性报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是 RX Jtol 测试期间请求的日志。  

    似乎 LFPS 轮询在系统能够进入环回之前超时。

    e2e.ti.com/.../SLS_5F00_RX_5F00_JTOL_5F00_Log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我的管理层要求我们在这里结束测试、因为这项测试已经进行了几个月、并且我们在这一开发阶段提供了慷慨的支持。  

    对于我而言、将设备发送回哪一个好地址?