This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:SMBus/I2C 访问时序

Guru**** 2942640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583986/sn75lvpe5421-smbus-i2c-access-timing

器件型号: SN75LVPE5421

您好、

使用 TI PCIe Gen5 转接驱动器/转接驱动器多路复用器时、是否对 SMBus/I2C 访问时序有任何要求?

例如、在 VCC 稳定后进行第一次 SMBus/I2C 访问是否有任何时序要求?

是否可以在断电为低电平之前写入寄存器?

 

请提供建议!

谢谢、此致、

Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:  

    请遵循数据表中的 I2C 时序要求。  
    只要 VCC 保持稳定并且满足建立时间/保持时间、I2C 访问就没有时序要求。
    当器件处于断电模式时、可以写入寄存器。  

    此致、
    j