This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN24XXEVM:设计文件(BOM 和原理图)

Guru**** 2865060 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN2451-Q1, TCAN2410-Q1, TCAN2411-Q1, TCAN24XXEVM, TCAN2450-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584349/tcan24xxevm-design-files-bom-and-schematics

器件型号: TCAN24XXEVM
主题中讨论的其他器件: TCAN2411-Q1TCAN2450-Q1、TCAN2451-Q1 、TCAN2410-Q1

是否可以获取 TCAN24XXEVM 的设计文件、例如 IC 的 BOM 和原理图: TCAN2410-Q1、TCAN2411-Q1、TCAN2450-Q1、TCAN2451-Q1  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vidal:

    我给您发送一封 含有我电子邮件地址的私人消息(我想这是一封朋友关于 E2E 工作原理的申请)、以便我可以将文件发送给您。 EVM 仍处于仅请求状态(任何人都应该很快就能获取它,但现在它仍然被阻止)、因此我尝试将这些文件保留在公共论坛之外、直到任何人都可以完全免费购买 EVM)。  

    此致、

    Parker Dodson