This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:需要使用示例命令来演示如何为所有四个通道设置相同的 EQ

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584320/ds160pr410-need-example-commands-to-demonstrate-how-to-set-same-eq-to-all-four-channel

器件型号: DS160PR410

您好的团队、

 

客户在阅读下面的编程指南后仍然遇到一些问题

SN75LPE4410 Guide.pdf 

  1. 如果用户只想为全部四个通道设置相同的初始 EQ 指数、他们是否会提供一些实际和实心命令以供参考
  2. 如果我们没有设置任何 I2C 命令、默认的 EQ 指数是什么?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    1.请使用以下用于 Aardvark 的脚本:

    ======= 使能设备========
    FF 03  />
    FC 01 />
    ======= 设置 EQ=======
    04 00 />
    03 01. />//设置 EQ1 = 1 并设置 EQ2 = 0

    请确保遵循编程指南中概述的正确位掩码。 如果客户的 I2C 控制器不支持位掩码、请读取寄存器和到、并写入要与掩码一起写入的新位值、以便不会覆盖旧值。  

    2.默认值为 0。

    此致、
    j