This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:DP83848 的功耗

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585200/dp83848q-q1-power-consumption-of-dp83848

器件型号: DP83848Q-Q1

  1. 请问 DP83848 是否有任何可在低功耗模式下实现静态电流的低功耗模式?
  2. 如果器件通过设置基本模式控制寄存器中的位 11 处于断电模式、则该器件的功率耗散是多少? 我在数据表中找不到它。
  3. 如果在这种情况下功率耗散没有大幅降低、 是否可以添加 MOSFET 来关闭 IOVDD33/AVDD33?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rong:

    我想澄清一下、DP83848 是一款较旧的器件、但具有有限的支持。 我建议切换到新型 DP83826A 来实现强大的 10/100M PHY。

    1. DP83848 具有能量检测功能、可在电缆上无活动时进入低功耗状态。 这是你想要的吗?

    2.请参考我们的AN-1540 功率测量报告

    3.如果您可以关闭 PHY 电源、这应该可以。 在重新为 PHY 供电时、请确保电源轨满足时序要求。

    此致、

    Shane