This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:I2Cdetect 无法检测 TCA9535

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583916/tca9535-i2cdetect-can-not-detect-tca9535

器件型号: TCA9535

你(们)好

我们只需要检测 TI TCA9535RGER。 但是、I2Cdetect -y -r 未找到此类器件

请检查以下内容是否正确。

PS: SCL、SDA 和 INT#在另一页上具有上拉电阻器。  

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否确认器件地址 0x20 正在通过 I2Cdetect 发送?  

    您是否有 SDA 和 SCL 上发送内容的示波器捕获?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler  

    我们没有看到检测到 0x20。 I2C 直接连接到 PCH。

    波形如下所示

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 TCA9535 的 VCC 引脚。

    第一个波形适用于地址 1011000。
    第二个 波形用于地址  1110110.
    第三个 波形用于地址  1110100.

    TCA9535 的地址为 0100000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我在这里重申克莱门斯的意见。 I2C 地址似乎不正确:  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 IC 是否有任何上电序列? 例如、VCC -->地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我相信该器件可以动态地址。 VCC 上电后、设置地址。 您可以在启动新的 I2C 事务之前在启动条件和停止条件之间更改 A2/A1/A0 引脚。  

    https://www.ti.com/lit/an/scaa137/scaa137.pdf?ts = 1762527927881&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Tyler