This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:VOD 和线性/限幅模式

Guru**** 2924360 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584764/tmds1204-vod-and-liner-limited-mode

器件型号: TMDS1204

您好:

转接驱动器有两种选择、可在“汽缸套“和“汽缸套“模式下运行。 VOD 是转接驱动器输出的设置。

因此、基于我在线性模式下的范式、输出电压摆幅是固定的(因为它适用于重新计时器)、但在线性模式下、VOD 设置是一种削减放大信号的方法

我是指 instans:
输入电压摆动:600mV
EQ 设置:+6dB(这意味着通常输出电压摆幅应为 1200mV)
VDO 设置:1000mV  
的斜率将为 1000mV、因为 VOD 为 1000mV

我的理解是否正确?


谢谢你

BR
Nikita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikita.

    在线性模式下、它设置输入的线性范围、而不是实际输出振幅。  

    输入的线性范围也是 TMDS1204 EQ 增益的函数、  

    最大 VID = VOD *(10^-(Gain/20))

    ^我们的 EQ 增益为 5.5dB、则最大 VID = 1000 *(10 -(5.5/20))= 530mV

    因此、如果输入电压摆幅为 600mV、我们已经超出最大 VID、输出振幅将被钳位。 TMDS1204 可以在 VOD 线性范围之外运行、但抖动会更高。 我们应将输入电压摆幅降低至< 530mV、以便保持在 TMDS1204 线性范围内。  

    如果我们将输入电压摆幅降低至 500mV、则输出摆幅将是输入直流增益和振幅的函数。 直流增益= 10 * Log (Vout/Vin)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、非常感谢!