This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:多摄像头系统如何与解串器集线器配合使用?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB936-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584552/ds90ub936-q1-how-does-a-multi-camera-system-work-with-a-deserializer-hub

器件型号: DS90UB936-Q1

背景:

解串器将使用两个摄像头作为 CSI 接口(如 DS90UB936-Q1)的输入和输出。

 

问题:

什么是解串器聚合数据机制?

2.我们需要使用特定的 SoC 吗?驱动程序需要配置哪些设置?

3. SoC 如何区分两个摄像头的数据?是否会有两个设备节点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.请通读数据表的第 7.4.28 CSI-2 转发部分。 本节介绍如何聚合来自 RX 端口的视频数据并将其转发到 CSI TX 端口。

    2. 936 CSI 输出符合 MIPI DPHY 版本 1.2 /CSI-2 版本 1.3 标准、并具有以下可配置设置。 936 可与任何支持 DPHY CSI-2 输入(使用这些设置)的 SoC 一起使用。

    • 支持 1、2 或 4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展为每个数据通道 400Mbps、800Mbps、1.5Gbps 或 1.6Gbps
    • 连续或非连续时钟模式

    3.每个 RX 端口上视频数据的 VC ID 可以用寄存器 0x72 重新映射。 936 支持 4 个虚拟通道、可用于区分来自不同摄像头源的视频数据。

    此致、

    Lucas