This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:6.375Gbps 的 CDR 锁定和配置问题

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583930/ds250df230-issue-with-cdr-lock-and-configuration-for-6-375gbps

部件号: DS250DF230

您好团队  

我对有疑问  

 我在 2025 年 8 月 28 日发送了“DS250DF230EVM:6.375Gbps“下的 PRBS 配置

在您的回复中、您建议对寄存器进行编程

0x60 C0

0x61 BF

等等

我可能会使用此参数获得锁定指示、但使用 slnu128 中的计算器、似乎是错误的

 通过 slnu128 得到、期望值为

 0x60 E0

0x61 9F(包括位 7)

 您能解释一下您的建议吗?

 根据您的编程建议、我在 GUI 眼图窗口中看到数据速率中的值为 6.44Gbps、而不是 6.375gbps

它能否寻找该值 (6.44gbps)、因为当我将 VCO 分频器设置为 4 时、它位于范围的边缘、实际上只有我的比特率 (6.375gbps) 接近 6.44gbps 才能实现锁定

 请帮助您了解正确的配置

此致

 Roey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roey、

    我会研究这个,并尽快回到你。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roey、

    SNLU182 文档目前仅列出了针对 div-1 和 div-2 子速率计算 0x60 和 0x61 的程序。 由于 6.375Gbps 是 div-4 子速率、因此可以使用公式中的 (16 * 25E6) 而不是 (64 * 25E6) 来确定寄存器值。  如果您在公式中使用 25.5Gbps 的数据速率大于 13E9、则可以找到 0xC0 和 0xBF 的这些相同计算寄存器值。 关于 在 GUI 中注意到的 6.44Gbps 值、我可以在末端检查是否也看到这个值。  

    此致、

    GREG