This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584699/dp83td510e-evm-dp83td510e

器件型号: DP83TD510E-EVM
主题: DP83TD510E 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我们正在寻找一种 10Mbps 数据通信解决方案、该解决方案可以通过 1km 铜(屏蔽或非屏蔽)电缆线运行、而不会降低速度。 电缆 、如 J-Y(ST)Y LG 消防电缆、Genesis 4631。 该电缆电容约< 300pF。

您能否确认 DP83TD510E 10 base T1L 在 1km 数据通信下支持 10Mbps?

我们是否有 10 个基础 T1L 标准 DP83TD510E 不同电缆的性能结果?

请建议使用更合适的芯片组。  

正在等待您的回答

谢谢、此致  

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、  

    由于您需要在 10Mbps 下实现较长的电缆距离 (~1km)、因此 DP83TD510 器件是此应用的正确选择。

    您可以参阅 本应用手册 来查看 2 种不同电缆类型的电缆长度性能指标。 您提到的生成电缆不是应用手册的一部分、但只要电缆满足规定的插入/回波损耗要求、便支持该电缆。  

    此致、

    Vivaan