This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:ESPI/ SPI 应用和相关信息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0604, TXB0304, TMUX1574, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584466/txb0304-espi-spi-application-and-related-information

器件型号: TXB0304
主题中讨论的其他器件: TMUX1574、 TXU0304、TXB0604

尊敬的 TI 团队:

我对 TXB0304/TXB0304N 有一些问题。
该器件是否可以用作 SPI 或 ESPI 应用的中继器?

根据数据表、最大数据速率指定为 140Mbps。
这是指每通道 140Mbps、还是指所有通道的总组合数据速率?

此外、您能否提供有关如何验证此数据速率的更多详细信息?
您是否有任何可以分享的特定测试设置或参考原理图?

最后、该器件是否能够支持带宽大于 70MHz 的信号?

非常感谢您的支持。

此致、
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您是否有任何推荐用作 ESPI/SPI 中继器的器件?

    我注意到 TMUX1574 用作 ESPI/SPI 应用的开关、它具有 2GHz 带宽规格。 您能解释一下为什么此类应用需要如此高的带宽吗?

    在我们的情况下、对于 ESPI/SPI 信号、是否可以使用带宽较低的开关(例如在 500MHz 周围)?

    再次感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 信号是单向的、并可使用 TXU0304 进行缓冲。

    四路 I/O 模式下的 ESPI 数据信号是双向的、无法进行缓冲。 TXB0304 也可以使用、但仅用于电平转换。 您必须将 ESPI 设备彼此靠近放置、这样就不需要重新驱动。

    TMUX1574 不对信号进行缓冲或电平转换;它的唯一功能是断开非活动通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    如果您的信号 (ESPI) 是自动双向信号、则可以使用最近发布的 TXB0604、该器件还支持更高的 DR 和容性负载: www.ti.com/.../TXB0604

    此致、

    插孔