This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:ds160pt801 设置和配置(用于双通道)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584174/ds160pt801-ds160pt801-setting-and-configuration-for-x2-lane

器件型号: DS160PT801

你好

我们在我们的设计中仅使用 DS160PT801 重定时器的 2 通道、因此我们无法写入 SRIS_EN 寄存器。 读取器件 ID 正常工作、但也不可能将 PCIe 器件连接到重定时器进行链路训练。

我们仅在我们的设计中使用 DS160PT801 重定时器的 x2 通道、我们无法在 SRIS_EN 寄存器中进行写入。 读取器件 ID 工作正常、但也无法使用连接到重定时器的 PCIe 器件进行链路训练。

通过 SMD 总线修改重定时器配置的正确方法是什么?

进行 PCIe 第 4 代链路训练需要哪种配置?
使用通道 A0/A1/B0/B1 实现 PCIe 连接。
参考时钟和边带信号连接到根复合体 SoC。
MODE 引脚设置为 1k PD。
宽度引脚设置为 10K PU。
一个 8kbit EEPROM 还连接到重定时器。  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seraphin、

    我将与团队核实、并尽快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seraphin、

    您是否能够读取/写入 SRIS_EN 以外的寄存器? 或者、当前是否无法对器件上的任何寄存器进行读取或写入?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Greg

    我们现在可以读取/写入寄存器、并且链路训练也是正确的。 问题已解决。

    此致。