This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:40MHz 的设置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583762/tcan4551-q1-settings-for-40-mhz

器件型号: TCAN4551-Q1

CAN 团队、

我们的客户在 TCAN4551-Q1 上可靠地接收数据时遇到问题。  这些演示使用 40MHz 时钟振荡器 CDC6CE040000A。  数据速率为 500kbps。

为了帮助进行调试、您能否在以下位置提供寄存器的建议设置:

0x100C  

0x101C

谢谢、

Darren

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    很抱歉耽误你的时间。

    客户需要匹配 CAN 总线上其他器件使用的位时序配置、尤其是在使用具有比特率切换 (BRS) 的 CAN FD 时。  只要配置与其他器件匹配、通信就应该可靠。

    这是经典 CAN 还是 CAN FD 应用?

    您只提到数据速率为 500kbps、因此我不知道这是不是一个使用 500kbps 进行仲裁和数据的传统 CAN 应用、还是一个同时使用 500kbps 进行仲裁和数据的 CAN FD 应用。   如果这是 CAN FD 应用、他们是否使用比特率切换?  如果这是传统 CAN 应用、则标称位时序配置同时用于仲裁和数据阶段。

    他们是否知道总线上其他非 TCAN4551 器件的位时序配置?  如果是、这些设置是什么(即采样点百分比和使用的总时间量子数)

    他们已经尝试过的这些寄存器的值是多少?

    此致、

    Jonathan