This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:HD-SDI 和 SD-SDI 格式的 EOM 图较差

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584047/lmh0397-poor-eom-diagrams-for-hd-sdi-and-sd-sdi-formats

器件型号: LMH0397

您好:
我们使用 LMH0397 接收 SDI 信号、同时启用均衡器和 CDR。 我们通过 SPI 总线读取/写入 LMH0397 的寄存器、并在 FPGA 中标记图标。

我们比较好地读取了具有 3G-SDI 信号的 EOM、但 HD-SDI 和 SD-SDI 信号没有获得预期的结果。
我们遵循 www.ti.com/.../5797181755001 和编程指南中所述的过程。

例如、将计时器阈值设置为 0xFF(寄存器 0x2A)时、我们可以得到如下 EOM 对于 3G-SDI:

eye_3gsdi.png

HEO=55(约 47ps 抖动)、VEO=150(约 469Vpp)。

 

然而、对于 HD-SDI、我们得到了如下所示的 EOM:

eye_hdsdi.png

HEO 和 VEO 测量值为零。 EOM 似乎完全打开。


使用 SD-SDI 时、我们可以获得此 EOM:

eye_sdsdi.png
非常奇怪、HEO 和 VEO 测量值也为零。


您认为 HD-SDI 和 SD-SDI 的 EOM 是预期的吗? 为什么 HEO 为零? 不能使用完全打开的 EOM 进行设置? 我可以更接近 HD-SDI 和 SD-SDI 的合适 EOM 吗?

非常感谢、

Josep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josep:  

    EOM 应在 HD 和 SD-SDI 操作中正常工作。  
    对于 HD-SDI、看起来好像正在捕获眼图、但设置不正确的电压范围。 是否可以尝试手动设置 EOM 上的电压范围? 您可以通过将寄存器 2C 位 6 设置为 0 并将寄存器 11 位 7:6 设置为 01、10 或 11 来禁用 VEO 标度、以获得更高的粒度。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    当我们手动设置寄存器 0x2C(VEO 调整比例手动)和 0x11 (EOM_SEL_vrange) 时、EOM 图要好得多。
    例如、我们为 HDSDI 获得此值 (VEO 调整比例手动 9.3mV):

    而对于 SD-SDI (VEO 调整手动 9.3mV):

    我们已经看到、当 VEO 标度为自动时、寄存器 0x29 的 3G-SDI 读数为 9.3mV、但 HD-SDI 和 SD-SDI 读数为 3.125mV。 似乎 VEO 自动调整比例没有为 HD-SDI 和 SD-SDI 设置理想值。 但没问题、我们可以手动设置这个范围。

    但是、我们担心的是、HEO 和 VEO 介电常数始终为零。 即使使用 3G-SDI 格式、VEO 测量也非常灵活(在 10 到 150 之间)。 对于 HD-SDI 和 SD-SDI、它们始终为零。

    我们按照编程指南(第 3.11 条)读取 VEO 和 HEO 值。

    有什么特殊的技巧得到 HEO / VEO 吗?

    此致、

    Josep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josep:  

    是的、自动缩放功能在某些时候可能不起作用。  

    在 HEO 和 VEO 上、如果眼图高度和宽度与比例相比过大、寄存器可能会溢出。 您能否尝试使用最高刻度设置、看看 HEO 和 VEO 上是否有任何值?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:  

    改变垂直比例似乎没有任何帮助。

    我们还尝试重置电缆均衡采集和/或 CDR、但会发生相同的行为。

    然而、我们可以根据 EOM 图以图形方式进行这些测量、假设实际测量值比图形测量值更高、对吧?

    此致、

    Josep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josep:  

    此外、VEO 和 HEO 在正确的位置没有触发。 我知道在某些情况下、VEO 和 HEO 可能测量到错误的眼图高度/宽度、从而导致寄存器中存储不正确的值。  

    也可以使用 EOM 图进行测量。  

    此致、
    j