This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:关于使用 TUSB1210BRHBR 的电路设计

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1583906/tusb1210-regarding-circuit-design-using-tusb1210brhbr

器件型号: TUSB1210

大家好、团队


目前计划使用 TUSB1210BRHBR 进行电路设计、该器件用作 USB 主机。 电路图如下所示。 请帮助确认是否存在任何设计问题。 谢谢你。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boris:

      此主机应用程序吗?

     对于原理图:

    1:在所有 ULPI 信号上添加 22 0hm、适用于 DATA0-7、DIR、STP、NXT 有用。

    2:移除时钟上的 R291

    3:每个电源引脚上都需要电容器。

    4:确保 REFCLK 上的 clk 为 3.3V 方波。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Zhou  

    感谢您的答复—这是非常有帮助的。

    1、当前目标是主机应用、TUSB1210BRHBR 在主机模式下运行。

    、您关于将 22Ω 电阻器添加到所有 ULPI 信号线(DATA0–7、DIR、STP、NXT,时钟)的建议:由于阻尼电阻器通常放置在信号输出端、因此应该将其添加到这些信号的输出引脚吗? 此外、由于 DATA0–7 是双向信号、应如何应用 22Ω 电阻器?

    我能否参阅 22Ω 电阻器配置的下图 (SLLU208)?如下图所示、是否可以将所有 22Ω 电阻器放置在 TUSB1210BRHBR 侧? 我们是否仍需要将 22Ω 电阻器放置在与之连接的 SoC 侧?

    去耦电容器 3 μ F、您建议 VDD18_1 和 VDD18_2 都需要独立的去耦电容器。 我的理解是否正确?

    4、REFCLK 来自外部 3.3V 晶体振荡器。

    、ID 信号为 5k Ω 时、数据表建议使用小于 1kΩ 的电阻器。 我们目前使用的是 560Ω 电阻器(0402 封装)—这是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q2: 22 Ω 可以放置在靠近 SOC 侧的位置。

    Q3: 你的理解是正确的。

    Q5:内径上 560 欧姆电阻器应正常。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Zhou  

    感谢您的答复—这是非常有帮助的。

    关于 22Ω 阻尼电阻的放置、我仍有一些问题、希望您能提供确认。
    遵循将阻尼电阻器放置在驱动源附近的原理:

    • STP 信号靠近 SOC 引脚放置。
    • NXT、DIR 和时钟放置在 TUSB1210 引脚附近。

    但是、应该如何放置 (DATA0-7) 的阻尼电阻器? 是否应在 SOC 和 TUSB1210 侧都放置 22Ω 电阻器? 请确认。 谢谢你。

    此外、TI 是否有任何有关此问题的相关技术文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STP、NXT 和 DIR 不经常更改、您可以将任何地方放置。

    对于 DATA0-7 和时钟信号、 请靠近 SOC 放置。

    好极了

    Brian