Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1
器件型号: TCAN4551-Q1
工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1
器件型号: TCAN4551-Q1
工具/软件:
您好、王
如数据表中所述、TCAN4551-Q1 遵循 ISO 11898-1:2015 ISO 11898-2:2016 和 Bosch M_CAN 修订版 3.2.1.1 规范。

ISO 11898-1 标准定义了错误计数、有几个例外情况可以防止 TEC 错误计数器导致总线关闭条件、特别是在测试过程中没有其他器件发送 ACK 时。 需要两个器件。


由于 TCAN4551 将 Bosch M_CAN IP 用于 CAN FD 控制器、因此您可能还需要参考 M_CAN 用户手册 (链接)、以了解更多详细信息。
此致、
Jonathan
尊敬的 Wang:
很抱歉我的响应出现延迟。
如果 CANoe 配置为参与 CAN 总线通信并在接收 CAN 消息时提供 ACK 脉冲、则这应算作有效的 2 节点 CAN 总线。
但是、如果 CANoe 配置为监视器或静音模式、在该模式下它可以看到 CAN 总线消息但未确认任何消息、则这将不是有效的 2 节点 CAN 总线。
当发送错误计数器 (TEC) 超过 255 时、达到总线关闭条件。 因此、TCAN4551 必须在 CANH 和 CANL 引脚短接时重复尝试发送消息、以导致 TEC 计数器超过 255 并进入总线关闭状态。
能否监视中断 (0x1050)、协议状态 (0x1044) 和错误计数器 (0x1040) 寄存器? 那么、在您短接 CANH 和 CANL 时、我们可以看到错误计数器值以及错误警告、错误被动和总线关闭状态位。
此致、
Jonathan