Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, TIDA-010261, DP83TD510E-PODL-EVM
器件型号: DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-010261、 DP83TD510E-PODL-EVM
我已经使用 2 个 DP83TD510E-EVM 评估了交通检测器使用的 SPE、并在合适的电缆上成功实现了(可靠)通信、并具有合理的 EMC 性能。 但是、我需要在数据线上增加电源、尽管只能“实现“方式(无 SCCP、不是真正的 PoDL)。 我已经通过添加到 EVM 模块进行了实验。 应用手册中介绍了与 TI 和我们兼容的元件(例如共模扼流圈 TDK RCM70CGI-471)、但一旦电缆断电、通信就变得非常不可靠。 我还尝试了使用 Wurth 7448841470、更改为变压器耦合、这对于产品来说同样是必要的。 但经过大量努力、我仍然无法与包含的变压器进行可靠通信。
您是否能够针对这些问题提供任何设计支持?
然而、尽管可以提供任何远程设计支持、但我得出结论认为、我只能在从一开始就购买具有内置注入电源和变压器耦合功能的评估板的情况下继续前进。 TIDA-010261 或 Wurth EVM 板等产品最近在“数字日“视频中演示、似乎还没有购买。 我是否需要转至 Analogue Devices 评估板、以便能够购买已经使用变形器耦合并提供数据线供电功能的模块、而不是应用手册支持? 还是使用 EPCOS / TDK 10BASE-T1L 子板提供与 EVAL-ADIN1100EBZ 等效的任何器件?