This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS180:“采用相同规格且已停产的 SN75ALS180D 的替换产品“

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC180A, SN65LBC180, THVD1552, THVD1452, SN65ALS180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584642/sn75als180-replacement-for-obsolete-sn75als180d-with-same-specifications

器件型号: SN75ALS180
Thread 中讨论的其他器件: SN65LBC180、SN65LBC180A、 THVD1552、THVD145LS180

我目前在使用 SN75ALS180D RS RS-485 收发器中的一种、但我注意到它已被标记为 已停产 。 您能推荐一个 直接替换 或替代 IC 类似规格 、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LBC180(或  SN65LBC180A,用于实现更高的数据速率)具有相同的引脚排列和非常相似的电气特性。 更现代的 THVD1552 具有更高的 电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishalini:

    克莱门斯是正确的。  

    这些器件的更现代版本是 THVD1552 或 THVD1452。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、我可能知道 THVD1552 和 SN75ALS180D 之间的主要差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65 和 SN75 只是温差、因此我使用表中的 SN65ALS180 作为交叉参考。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这澄清了我的疑问