This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN1044 总线故障保护

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582921/tcan1044-q1-tcan1044-bus-fault-protection

器件型号: TCAN1044-Q1

请确认 TCAN1044 在 CAN H 和 CAN L 总线上支持+/–55V DC 或 30V AC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravanakumar:

    是的、该器件可以支持任何< 58V 的电压、请帮助从数据表中查看以下内容或绝对最大额定值、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。 它是否也符合 30V AC 标准?

    此致

    Saravanakumar D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Saravanakumar:

    30V 交流电意味着 +/–30V 并且在+/–58V 的绝对最大额定值范围内。因此、无需担心损坏、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果我们的要求是 30V 交流、频率< 5kHz。 此芯片能够处理此问题?

    此致

    Saravanakumar D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Saravanakumar:

    是的、不存在–30V 到 30V 之间交替的问题、因为这在–58V 到 58V 范围内、谢谢。

    此致、

    Michael。