This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:VDD 电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1585422/tca9543a-vdd-voltage

器件型号: TCA9543A

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

对于我的应用、主器件为 1.8V、两个从器件均为 3.3V。 因此、我们将 TCA9543A IC 的 VDD 电源设计为 1.8V、主上拉电阻为 1.8V、从上拉电阻为 3.3V、因为从工作电压为 3.3V  3.3.  

1) Vpass 电压是多少 VDD - 1.8V

2) 对于 VDD-1.8V、电路是否工作正常

3) 将主器件 1.8V 转换为从器件 3.3V

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在 1.8V 时、Vpass 电压通常为 0.8V。

    2.是的,它将正常工作。 它们可以使用 1.8V 电压为 TCA 供电、并在从侧具有 3.3V 的上拉电阻。

    3、是的、它允许将 1.8V 转换为 3.3V。

    谢谢、

    NIR